This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-PCM2912AEVM:插入输入麦克风源不起作用

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1200691/dem-pcm2912aevm-plugging-in-an-input-mic-source-does-not-work

器件型号:DEM-PCM2912AEVM

嗨、我正在尝试测试此 USB 音频芯片的输入和输出、但我已尝试将3个不同的麦克风插入到输入端、但它无法正常工作。 这不是一个问题的麦克风,因为我已经尝试将它们直接插入我的台式电脑,他们的工作非常好。 如何解决这个问题有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否共享用于配置器件的脚本? Windows 是否也将编解码器识别为音频设备?

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨! 所以我不确定我是否错过了一些设置方面的内容、但您要使用的脚本是什么? 当我将编码解码器插入计算机并插入麦克风时、它可以在 Windows 的声音设置中识别它、但当我对着麦克风讲话时、音量栏不会移动、也不会拾取任何音频。 此外、当我插入麦克风时、编解码器上的红色 LED 闪烁几次、然后再次变暗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    忽略我在脚本上的声明。 我没有意识到这是 USB 记忆棒 EVM。 我想您已经阅读了该用户指南?  https://www.ti.com/lit/ug/sbau141/sbau141.pdf?ts=1677538309451&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDEM-PCM2912AEVM

    否则、其中包含正确设置器件的步骤。 红色 LED 是静音指示器。 另请尝试切换静音开关 SW1。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经阅读了用户指南。 我已经尝试切换静音开关。 它要么显示稳定的红色 LED 指示灯或闪烁的红色 LED 指示灯、但都不会取消麦克风静音(假设麦克风已静音)。 我已经阅读了用户指南,没有运气:/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    录制时,REC LED 应亮起;运行播放时,播放 LED 应亮起,如下所示。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,是的运气不好,当我切换静音开关时,红灯闪烁,然后是稳定的红色如果我切换另一个方向的静音开关。 麦克风仍然没有播放。 我也尝试插入不同的麦克风。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    能否查看您的测试设置图片? 我假设情况并非如此、但提请我们注意、用户指南中的图按照以下相关文章翻转了麦克风和耳机的标签: (+) DEM-PCM2912AEVM: J1和 J2连接-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛。 请确认这不是导致您的问题。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是所进行的设置。 我已经尝试在 J1和 J2之间切换麦克风、但仍然无法正常工作。 我还用3种不同的麦克风尝试过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    由于您已将两个插孔均尝试为麦克风输入且两个插孔均未工作、因此请确认 EVM 的播放功能。正在播放时、绿色 LED 应闪烁。

    -安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它在进行播放时呈绿色闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

     您正在使用的 EVM 似乎是较旧版本、因此我们无法重现您的问题(相关帖子: DEM-PCM2912AEVM)。  

    在我们在这里使用的 EVM 版本中、我注意到麦克风的输出在未启用前置放大器的情况下非常安静。 请尝试使用电路板上的 DIP 开关"3:前置放大器"来启用前置放大器。

    另外,请确认 USB 音频编解码器在 Windows 控制面板声音设置的"播放"和"重新编码"选项卡中均为默认设备。 也请在"麦克风"选项卡的"级别"选项卡中检查麦克风增益。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、我打开了 DIP 开关、但仍然没有成功。 我在播放和录制选项卡中检查了默认设备、也不会碰运气。 麦克风也设置为最大增益。

    不过、快速问题、对于 DIP 开关、是否正确地将其切换到右侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    听起来是正确的、但由于我们没有 EVM 并且无法自行测试、请尝试选择两个位置。

    可以通过电子邮件联系我们吗、以便我们可以讨论用新 EVM 替换这个 EVM 吗? 我想我们可以尽最大努力解决这个问题。

    此致!
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是的、我用 DIP 开关尝试了所有可能的位置。

    是的、您可以通过电子邮件联系以获得更换。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我现在将继续、关闭该主题。 我很快就会发送一封电子邮件。