This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:插孔检测、中断

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1202255/tlv320aic3110-jack-detection-interrupt

器件型号:TLV320AIC3110

你好

我的客户遇到 TLV320AIC3110问题。  

他们需要使用插孔检测。
但中断仅在播放音频时发生。
这意味着当没有通信且没有 MCLK 时不会进行插孔检测。

是否不可能在没有通信和 MCLK 的情况下使用插孔检测?
有什么方法可以解决这个问题吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obata-San、

    感谢您与我们联系。 TLV320AIC3110具有内部振荡器(第5.8节"计时器")、可选择该振荡器并在 MCLK 不可用时用于中断。  有关可用时钟选项的详细说明、请参阅《5.7时钟生成与 PLL》。

    我希望这对您有所帮助。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!
    Andrew