This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:TS3A227ERVAR 模拟开关问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1202203/ts3a227e-ts3a227ervar-analog-switch-problem

器件型号:TS3A227E

尊敬的团队:

大家好、我是 TSA、我的客户对 TS3A227ERVAR 有疑问  

他想知道这个项目是否能够在没有红色块中显示的信号的情况下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    如果没有这些、这仍然可以正常工作。 如果正在实施 I2C、则会使用这些寄存器。 如果未实现 I2C、建议将 SDA 和 SCL 连接到 VDD、并将/INT 连接到 GND。

    /MICPRESENT 用于向主机指示已插入辅助设备。 如果客户发现系统中没有使用该功能、那么这不会影响设备的实际功能。

    谢谢。
    Rami.