This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:模拟输入

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201829/pcm1804-analog-input

器件型号:PCM1804

您好、专家。

请告诉我 PCM1804模拟输入规格和输入电路。

(1)数据表指出输入电压为±2.5V 差分电压。
例如、如果信号反相输入到 VINL+和 VINL-、那么 VINL+和 VINL-的最大输入是否为±2.5V? 或者它是±1.25V 吗?

(2)给我你的建议。
我要设计的产品需要在 PCM1804之前具有大约-20dB 的 ATT。
在下面的原理图中、
(a)衰减、电阻比为 R1:R3
(b)随 R7、R8和 R9衰减
哪一种方法更好?



此致。
斋藤市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saito:

    1) 1) 对于+-2.5V 的差分、其每个桥臂为其的1/2。  是的、每个桥臂的最大输入为+-1.25V。

    2) 2)  运算放大器是需要单位增益还是更高的增益?  

    无论噪声性能如何出色、 只要 运算放大器的 Vout 摆幅足够宽、能够很好地处理增益、都应该仅使用7-9来降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、感谢您的回答。

    1) 1)``每个桥臂为+-1.25V。'
    在数据表的以下电路示例中、当8.28Vpp 为输入时、每个桥臂似乎为2.5Vpp。 哪个是2.5Vpp 或1.25Vpp 的正确答案?

    2) 2)感谢您的建议。 我们将使用 R7、R8和 R9来衰减。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我认为您是正确的、这个例子是错误的。  每个2.5Vp-p 太多。  增益将必须为0.15。

    2)没有问题!  祝您好运。