This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2EVM:PCB 布局文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1199135/tpa3116d2evm-pcb-layout-file

器件型号:TPA3116D2EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

您好!

您可以帮助共享 TPA3116D2EVM 的 PCB 布局文件吗?

我的客户请 TPA3116D2EVM 执行以下测试条件。 他们发现系统有过热现象,并在10分钟后进入系统保护。

您能否在查看附件文件后提供建议?

测试条件:VIN = 24V、RL = 2Ω Ω、THD+N = 10%、增益= 26dB、fosc= 400kHz

原理图:

e2e.ti.com/.../TPA3116D2_5F00_schematics.pdf

布局:

e2e.ti.com/.../TPA3116D2_5F00_layout.pdf

PCB:

e2e.ti.com/.../TPA3116D2_5F00_PCB.rar

电感:

e2e.ti.com/.../TPA3116D2_5F00_inductor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图和 PCB 布局没有问题。

    输出功率是多少? 功率决定了电感器 Isat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    V-in = 24V、I-in 大约6.46A;P-out 大约125W、V-out 大约15.85V、R-load 接触到 J5和 J8上的4 Ω x 2个。

    另请参阅下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    TPA3116 OC 阈值为7.5A、在4 Ω 负载下不能为12w。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    抱歉、我发现您的配置是 PBTL、适合125W。

    根据您的应用、电感器 Isat 应高于8A。

    此致、

    Derek