This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:PPC 工具 define

Guru**** 2560780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201256/tas2770-ppc-tool-define

器件型号:TAS2770

我应该如何知道我将在不同器件中使用哪种类型的调优工具? 是 PPC1、PPC2还是 PPC3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:

    您必须安装 PPC3、在安装该软件后、您将使用相同的 myTI 凭据登录、您应该能够在 PPC3自身内安装 TAS2770插件。
    如果您在安装过程中遇到任何问题、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、我应该按照 安装指南进行操作。 每个器件都会建议可使用哪个应用程序。 我对吗? (在此之前、我没有阅读指南)

    我已经 安装了 PPC3、但未看到 TAS2700工具。  我只需下载 yeasterday 即可获取 PPC3工具。 它的名称是"ppc3_platform_winInstaller.exe"。

    通常,当我安装 PPC3时,我可以在 PPC3工具中看到所有的设备应用程序,然后我可以下载我需要的设备,我是不是对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、在我安装 PPC3工具期间有一些镜像。 当它无法从 Web 下载数据后、我忽略了它。  

    进度完成后、我安装了 PPC3、这是我无法在工具中更新 TAS2770应用的窗口。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊万,我解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊万,我解决了这个问题。  目前一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:

    谢谢通知。
    好知道、让我们知道是否有任何相关的问题/疑问、或随时开始新话题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师