This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:所有输出均为高阻态时的 PVDD/VBAT 空闲电流

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201318/tas6424-q1-pvdd-vbat-idle-current-with-all-outputs-are-hi-z

器件型号:TAS6424-Q1

您好!

您能否估算当所有输出通道都配置为高阻态时 PVDD 和 VBAT 的空闲电流? 客户正在考虑配置该器件、以便在不需要音频输出时节省电流消耗。

我想有下面的数字与所有通道在高阻而不是玩。

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oguri

      VBAT 约为35mA、PVDD 约为0.1uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    但 PVDD 0.1uA 远小于1uA 的待机电流。 它实际上不是1uA?

    Oguri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oguri

      批次数据显示、在25°C 温度下、电流更接近0.1uA。 在125°C 温度下、电流大约为0.9uA。