This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TDM 串行音频端口

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201690/tas5828m-tdm-serial-audio-port

器件型号:TAS5828M

您好!

我正在开发一个多通道放大器项目。 我打算使用数字 D 类功率放大器 TAS5828M。 每个 TAS5828M 将重新生成来自 TDM 总线的不同音频通道。

我了解 TDM 的工作原理。 它支持多个不同的数据时隙(具体取决于配置)、并且哪些数据时隙将是不同的音频通道。  

但是、该文档并未明确说明如何选择数据插槽。  例如、如果 TAS5828M 需要重新生成来自第三个数据时隙的音频、我应该写入哪个寄存器来配置它?

谢谢

Pedro Freire

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedro

      您可以设置偏移以确定器件可以开始使用数据的哪个点、如数据表中的以下说明所示。 例如、如果一个通道是32位、并且要使用第三个通道、则需要将偏移设置为64。 将寄存器0x34h 中的0x40设置为0、将寄存器0x33h 的 bit 7设置为0。