This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:VPVDD_OV 是否真正起到关断作用?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1198431/tas6424-q1-is-vpvdd_ov-really-a-shutdown

器件型号:TAS6424-Q1

您好!

在 EC 表中、VPVDD_OV 定义为"PVDD 过压关断"。 这意味着器件将在达到该电压时关断。 但是、我的客户在输出声音不发生中断的情况下也看不到关断。 此外、在下面的过压说明中、该器件应能够承受40V 负载突降。 器件如何能够承受27.8V 处的40V、VPVDD_OV? 这实际上是一种关断、还是仅仅是故障和寄存器中的状态更改而不是关断?

9.3.8.8过压(OV)和负载突降

过压(OV)保护可在 PVDD 引脚上检测高电压。 如果 PVDD 引脚达到 OV 阈值、FAULT 引脚会被置位并且 I2C 寄存器会更新。 该器件可承受40V 负载突降电压尖峰。

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri:

    PVDD 电压是多少? OV 的最大值为28.8V、请检查器件引脚侧的电压。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drek:

    PVDD 升高至30V。 测量是在器件引脚附近的 PCB 焊盘上完成的。

    谢谢你。

    此致、

    Oguri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri:

    这毫无意义。 降低电压、器件是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    我同意你的看法。 我想客户方面应该有问题。

    顺便说一下、"监控模式= 高阻态、静音、正常" 在"表9-6. 全局故障和措施"? 这是否意味着 OV 在发挥作用时不起作用? 什么模式会发生所有插曲? 它们是 高阻态、静音、正常还是正常?

    谢谢你。

    此致、

    Oguri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri:

    PVDD 和 VABT 监视器还可以在播放模式下工作。 正常表示设备正常工作、包括播放模式。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    谢谢。 但问题是一样的。 所有内容都包含哪些内容? 除了 高阻态、静音和正常模式之外、是否有其他模式?

    此致、

    Oguri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri:

    All (所有)表示设备可以保持的所有条件、包括播放、高阻态、静音。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、"全部"和"高阻态、静音、正常"之间的区别是什么? 必须有某种东西。

    Oguri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现"待机"不应该是"全部"的一部分。 那么、当器件处于待机状态时、UV 和 OV 保护处于非活动状态? 但我不能相信。

    此致、

    Oguri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oguri

      在待机模式下、大多数内部 LDO 会关闭、保护电路无法通电、因此大部分保护功能无法工作。 但只要电气参数不超过绝对最大额定值、我们的器件仍然可以保证安全性。