This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:处理流程文档

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1200723/tas5828m-process-flows-document

器件型号:TAS5828M

您好!

TAS5828M 的流程文档是否尚未提供? 我已经关闭了 TAS5825流程文档、但我想看看是否有可用的更新、因为我无法找到真正的更新。 我的真正问题是、您能否同时实现 AGL 和混合 PWM 模式。 我已经为我的工具设置了 AGL、它显示混合 PWM 已启用、但工具输出的寄存器不会反映混合模式、并且测试确认了这一点。

谢谢。此致、

克雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig:

    您正在使用哪个流程、我不相信我们有已发布的流程文档、但我可以为您发送一份特定流程文档。 您是否尝试过所有流程、但仍然无法使用混合模式和 AGL、或者您使用的是哪一种。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    我们对利用混合 PWM 特性的所有工艺流程都很好奇。 由于混合动力具有巨大的效率优势、因此我们必须做到这一点。 我有一个混合应用、可以很好地使用 Base/Pro Hybrid 1.0/96k 流程、但在我们投入生产并考虑使用此放大器扩展我们的产品线时、我只是想知道我们还有哪些其他选择。 非常感谢您可以分享的任何其他流程文档。

    谢谢。此致、

    克雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig

    非常遗憾 tas5828进程流仍在准备中。

    有一种快速方法可以帮助您了解哪个流程具有哪种功能。

    使用 ppc3时、有以下功能列表、它可以告诉我们每个流程中包含了哪个功能。

    立体声2.0

    单通道1.1.

    只有一个进程流。

    Mono 1.0

    谢谢。

    Jesse