This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:加载期间的 TAS2110升压器电压

Guru**** 2514825 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1196171/tas2110-tas2110-booster-voltage-during-loading

器件型号:TAS2110

我目前使用2个 TAS2110。

VBATT 电平:在3.7V 期间

升压器电压设置:6.5V。

负载:4 Ω。

目标输出电平:3W  

在单通道负载(3W)期间、 VBST 在6.5V 时运转良好。 当涉及到双通道负载(3W + 3W)时、VBST 降至5.5V (VBATT 降至3.3V)、并导致输出失真。

我是否可以知道如何 在双通道负载期间使 VBST 稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎是、系统在峰值输出功率时从电池中消耗过多电流。  

    TAS2110具有电池监控器电压限制器、旨在随着 VBAT 的降低而降低放大器增益

    在 TAS2110数据表中:具有欠压保护功能的8.4.2.5电源跟踪限制器

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在配置掉电关断阈值,发现肢体和 BOSD 使用相同的等式(V*2^27),但寄存器设置不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moto:

    很好的发现,这似乎是一个拼写错误。  

    您是否具有 TAS2110 PPC3 GUI 的访问权限以生成设置?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法访问 GUI。

    BTW、下面是双通道负载(3W+3W) 和单通道负载期间的 VBST 测量值。

    为什么 vbst 会在双通道加载期间下降(它会导致输出端失真)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Arthur 今天外出、明天将回答您的问题。

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 TI EVM 还是定制电路板?  

    升压电压上的纹波似乎非常大、您能分享一下原理图吗? 我想增加 VBST 节点上的电容。  

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    请参阅以下原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以增加升压输出上的电容?

    此致、
    Arthur