This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:192kHz 工作不稳定

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197273/pcm9211-192khz-works-unstable

器件型号:PCM9211

大家好、

工作在192KHz 上的芯片不稳定、并且抖动测试也失败。 是否需要调整驱动电流? 如果有其他解决方案、请帮助了解。 请确认 PCM9211是否具有适用于此应用的硬件优化解决方案或软件优化解决方案。

 e2e.ti.com/.../04_5F00_RCDN12_5F00_ES_5F00_Digital-input-and-output-characteristics_5F00_E2_5F00_20230111.xlsxe2e.ti.com/.../13GPCM921_2D00_1PTR0_2D00_P_2800_Texas_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dillen:

    您包含的 pdf 主要是数据表、它是 我需要查看的特定文件吗?

    您能否详细阐述 xls 表格 、 这些  数字的来源或参考在哪里? 例如、我 在数据表中看不到"抖动规格"列。    此外 、您的"SPEC VPP " 列>= 1.24V 、测试数据与其他测试相同、但 显示 NG。 我需要更多说明、以便能够了解这些数字的标准和来源。

    此外、当您 说192k 不稳定时、问题是什么? 你会失去 CLKS 吗? 会丢失输出吗? 请具体说明。

    还提供所有输入/输出的波形和 CLKS,用于  似乎是一个问题的情况,包括数值(如精确的频率和...)  

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。 很抱歉您错过了、因为我不知道这个设备。

    振幅为192k 时不稳定、问题是什么?

    >>客户光学输入192kHz S/PDIF 信号、但 I2S 输出无信号。 如果它们输入96kHz S/PDIF、则可以获得输出信号。  我们是否有需要设置的配置、或如何检查此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dillen:

    我不在办公室,直到下星期中旬。 当我回到办公室后、我将查看这个问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我不知道该怎么说。"  

    您能给我一些更多的信息、例如任何其他工作频率(是否存在它工作的 fs 范围、然后是它不工作的范围?)  

    是否要将 SPDIF 转换为 I2S?  您能否向我发送 一整套信号的屏幕截图 :您说它在工作时与不工作时。 我所拥有的一切都没有196kHz 输出。

    谢谢。

    Arash