This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-DIR9001EVM:自动更改采样率

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1200162/dem-dir9001evm-automatic-sample-rate-change

器件型号:DEM-DIR9001EVM

您好!

此电路板是否可以自动切换输出位和采样率以匹配输入位和采样率? 或者、您是否需要在传入采样率发生变化时手动更改开关设置?  

谢谢。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *** 你好,你需要手动设置 SW002 .  有关这些开关所需的位置、请参阅 EVM 用户指南中的表1和2。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果手动设置为 SW002、它是否会自动遵循输入的位深和采样频率? 或者、您是否需要在传入位深和采样率发生变化时更改此开关设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    Arash 会一直持续到周三、但如果您的新位和采样率与当前设置不匹配、则应更改开关。 否则、输出应随输入更新。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike, 它是一个24位的输入深度数据位, Fs 可以 从 28kHz 变为108kHz。  开关根据表2设置输出 CLKS、因此如果 FS 发生变化、它将更改输出 CLKS 以及您使用开关设置的比率。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我收听的曲目是16/44.1、而另一个曲目是24/192、则采用相同的开关设置、这两个 曲目将以传入速率完美播放?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该这样。