This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:原理图检查

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1199213/ts3a227e-schematic-check

器件型号:TS3A227E

您好、TI 团队、

您能帮助 查看 TS3A227E 的原理图并提供一些建议吗? 原理图如下所示。

e2e.ti.com/.../TS3A227E_5F00_Schematic.pdf

另外、对于使用 TS3A227E、我们仍然有一些问题、 请参阅以下内容:

1)  TS3A227E 放置在右侧主板上,音频插孔放置在左侧板上,连接在线路的中间。 从数据表中我们得知该设计不符合布局要求,因此有必要将 TS3A227E 放在音频插孔附近。

2)  TS3A227E 不连接 I2C 是否可行?  

3) 3)如果 TS3A227E 连接到 I2C、 是否有任何驱动器?    该驱动器具有哪些功能、并且与没有驱动器有何区别?

4) 4) 是否有采用编解码器设计的自动开关? 及如何使用 MIC-PRES? 音频编解码器为 Realtek ALC5640、CPU 平台为 Rockchip、RUNing 系统为 Android 12。   TS3A227E 和 ALC5640是否在软件级别(固件通信)或硬件级别(GPIO 连接)配合?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、我们建议将 TS3A227E 放置在 尽可能靠近音频插孔的位置。 这是为了减少迹线的寄生效应、例如音频路径的电阻增加。  数据表的第12节提供了更多详细信息

    I2C 通信应该可以通过电缆进行、但必须确保微控制器的 I2C 输出能够处理迹线和电缆上的电容。

    TS3A227E 上的 I2C 仅用作输入、用于配置去抖和开关状态。 它不驱动 SDA 或 SCL 上的任何输出。 但不需要使用 I2C、如果不使用它、则连接到 Vdd、这是在原理图上执行的操作。 在这种情况下、您可以使用 DET_TRIGGER。 见第9.1节和第7.7节。

    TS3A227E 没有任何内置固件。 与 器件进行通信是唯一需要的操作、第9.5和9.4节中突出显示了这一点。

    MIC_PRESENT 是 TS3A227E 的输出 、该输出告诉微控制器/编解码器:插入音频插孔、麦克风就像插入4极音频插孔一样。 第9.3节详细介绍了3极和4极音频插孔。

    除此之外、我在原理图上看不到任何与之相关的内容。

    我们还有关于常见音频开关问题的一些常见问题解答、如果您有任何其他问题、可能会有所帮助。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1083778/faq-audio-switches---frequently-asked-questions

    谢谢。

    斯蒂芬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    由于 TS3A227E 布局的以下要求、我们将 TS3A227E 放置在小型板载耳机附近。 请帮助检查是否有任何问题。

    原理图如下所示:

    e2e.ti.com/.../NOTEBOOK_5F00_V01_5F005F00_TS3A227.pdf

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    原理图对我来说很好、 如果您对 TS3A227E 有任何其他问题、请查看我们的常见问题解答。