This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:芯片的自动开关状态

Guru**** 2531270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1200589/tlv320aic3106-automatic-switching-state-of-chip

器件型号:TLV320AIC3106

附上了我的原理图。 目前有一个问题:

是否可以通过将耳机插入麦克风功能(J4)来关闭扬声器? 目前、耳机无法通过使用电路关闭扬声器。 请帮助我了解原因? 谢谢你!

e2e.ti.com/.../0458.TLV320aic3106.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这个问题不理解、请提供详细信息。 您指的是哪种扬声器? 原理图中没有 J4、您可以通过寄存器禁用音频路径/关闭其电源。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帮助我检查原理图是否设置正确、或者其他地方是否有问题? 18和19连接至扬声器、29和31连接至耳机。 当我插入耳机时、扬声器仍然有声音、这应该是一个问题。 J14是扬声器、J12是麦克风

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您从编解码器和扬声器和耳机获得良好的声音,那么有必要禁用/关闭 pdjuandi 已在上一篇文章中说明。 输出引脚可通过多种方式进行配置、不过可以在中找到简单的上电/断电控制  表10-103. 页0/寄存器94:模块电源状态寄存器。  

    如果此应用需要耳机检测、请参阅部分 10.3.12插孔/耳机检测 以了解 有关如何配置该器件的更多信息。

    我希望这 对您有所帮助。

    此致!
    Andrew