This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:电源状态寄存器118始终处于"音量斜升"状态

Guru**** 2571475 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1198737/pcm5122-power-state-register-118-always-in-volume-ramp-up-status

器件型号:PCM5122

尊敬的:

PCM5122可能有问题。
PCM5122 DAC 工作正常、在2个输出端具有信号。

为了检查 DAC 的状态、我们每隔一秒读取一次寄存器118、  可以看到 DAC 始终处于"音量上升"状态、我们期望值0101:运行(播放)。
BTW:DAC 初始化之后、我们不再更改寄存器值。

我们没有看到0101:运行(正在播放)状态的原因可能是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 请给我几天的时间、看看  我是否能找到 EVM、然后看看我是否能重现问题。 如果没有、我们可以看看不使用 EVM 可以做什么。  同时、您正在加载的特定脚本是否可以发送给我?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以 向 我发送您的脚本、 告诉我  您正在使用哪个 GUI/版本(如果您仍需要查看该版本)。

    谢谢。

    Arash