This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:Spice 和数据表不符

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224198/lm4871-discrepancy-between-spice-and-data-sheet

器件型号:LM4871

您好!

我们在 PSpice for TI 和 LTSpice 中对 LM4871的基本配置进行建模、如器件数据表中所示(放大器反相输入的输入信号)。 不过、仿真结果与我们的预期结果不匹配(扬声器到正轨的信号)。 当我们将输入信号发送到放大器的同相输入端时、我们会获得预期的波形。 我们在论坛上看到其他文章提到了类似的问题、我们想再次进行检查:SPICE 模型的输入是否发生了翻转?  

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    您是否有指向其他类似问题帖子的链接? 此外、如果您可以添加仿真的任何捕获并显示似乎有什么问题、这将很有帮助。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    这是我所指的帖子: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/559924/lm4871-reference-design。 我将 仿真连接到非反相输入、并正常工作

    此时输入连接到反相输入(输入信号为绿色、扬声器上的电压为蓝色)

    我们还注意到、在 SPICE 部分中、引脚编号与数据表中报告的引脚编号不对应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    感谢您提供更多详细信息。 我将仔细检查 SPICE 模型、并在今天或明天一天结束之前让您了解观察结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,我想知道你是否有这方面的任何更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    很抱歉延迟的时间比预期的长。 我今天将花时间对此进行检查并提供一些反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    回顾后、我可以确认:

    • 正确的器件实现与数据表中的特性相同。  必须将输入信号馈送到反相输入端、同时同相输入短接至旁路引脚/电容器。
    • 仿真模型功能正确、但是输入标记不正确、+IN 应为-in、-IN 应为+IN。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan、感谢你们确认这一点。 我想知道我们能否获得带有正确标签的更新 SPICE 模型。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    这不是正式发布的型号、但我可以考虑修改符号、我会在几天内将其发回。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincenzo

    我已修改了附加文件中的符号、您可以使用此工程或符号/PSpice 关联对象本身。
    如有任何进一步的问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../snam137_5F00_edit.zip

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师