This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:针对12V PVDD 的最大输出摆幅

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1226664/drv5825p-max-output-swing-for-12v-pvdd

器件型号:DRV5825P

您好!

您能告诉我、12V PVDD 电源的最大输出摆幅是多少?

此外、我计划使用0.5uF 的负载电容。 能否针对12V 电源的最大输出摆幅估算 THD+N? 它是否与下面显示的6Vp 输出(第10页)数据表中的规格类似?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    尽管 pvdd 会影响输出、但 我们的器件的最大输出摆幅应约为0.5dB。

    太棒了

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse Ji、您好!

    感谢您的快速回复。 您所指的0.5dB 被指定为29.5Vp/fs 的默认增益设置的增益误差。  
    如果我理解正确、这 就意味着对于0dBFS 的输入信号、我们在输出端将具有59Vpp。 但是、数据表指出、输出信号可能会发生削波、具体取决于提供的 PVDD 电平:  

    因此、我想知道12V PVDD 电源的最大输出电压摆幅(Vpp)、这样就不会出现削波。 您能帮我解决这个问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stephan

      很抱歉误解了您的问题。

      根据经验、Rdson 和电感器寄生电阻可能会产生0.5dB 的 PVDD 电压、因此最大输出峰值电压约为-0.5dB PVDD。 您使用12V 将获得11.3V 峰值电压、因此最大 VPP 为22.6V。