This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803:组延迟时间

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1227035/pcm1803-group-delay-time

器件型号:PCM1803

大家好、团队成员:

 很高兴见到您!

 我在 PCM1803中注意到它们描述的 TGD (群延迟时间)为17.4/fs,您能解释一下如何理解 TGD ,这是否意味着输入和输出信号的延迟时间?

  如果我设置96kHz,、且信号高电压仅为100us、PCM1803是否能 捕获和转换?  它是否会受 TGD?影响

 希望得到您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    群延迟不是输入和输出之间的延迟。 该定义是相位延迟的负时间导数。 它描述了信号包络如何在系统中产生延迟。 这个网站描述了它最好的我: https://circuitcellar.com/research-design-hub/group-delay-basics-more-filter-fun/

    数据表中的群延迟是在音频通带(20Hz - 20kHz)中测得的最差群延迟。

    96kHz 的采样率可实现48kHz => 20.83us 周期的最大信号频率、因此100us 信号没有问题、它将受群延迟的影响。

    此致、
    Jeff McPherson