您好、TI
连接扬声器后、使用设备初始化时的自动直流负载诊断功能、在待机模式下将其设置为1、延迟约为300ms。 我可以读取 addr:0x0D、并且 LDG 状态报告状态为1
使用手动启动直流负载诊断功能时、请遵循以下手册:
1、初始化禁用自动直流负载诊断、地址:0x05=0x81;
2.待机=1,延时30ms;
3 μ、/;音频通道进入高阻态模式地址:0x04 = 0x55 μ s
4、将音频通道设置为 DIAG 模式以启动直流诊断。 ADDR:0x04=0xFF;
5、监视(读取)通道(I)状态报告位 addr:0x0D=0x24;
6.延迟100ms、监控(读取)通道(I)开始报告位 addr:0x0D=0x24;
7.延迟300ms、监控器(读取)通道(I)开始报告位 addr:0x0D=0x24;
8 μ、//将音频;设置为静音模式地址:0x04 = 0xAA
9.延迟100ms、监控(读取)通道(I)开始报告位 addr:0x0D=0x48;
10.延迟300ms、监控(读取)通道(I)开始报告位 addr:0x0D=0x48;
、μ s//将音频;设置为播放模式 addr:0x04 = 0x00 μ s
12.延迟100ms、监控(读取)通道(I)开始报告位 addr:0x0D=0x00;
13、延迟300ms、监视器(读取) CH (I)状态报告位 addr:0x0D=0x00;
开始直流诊断之后。 被触发、addr:0x0D CH1 LDG 状态报告状态保持为0、状态报告不进入 DIAGNOSTIC 状态。 我还尝试更改待机设置为1时的时间、但仍然无法触发手动诊断。 请咨询支持人员以了解问题所在?