This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:PLIMIT 和 Vp 之间的关系

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1227546/tpa3110d2-relationship-between-plimit-and-vp

器件型号:TPA3110D2

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPA3110D2并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我可以理解当输出5W@8欧姆时、 PLIMIT 应为2.25V。  

此结果遵循公式(1)。

另一方面、我无法理解表3。 PLIMIT 典型操作。

在该表中、PLIMIT 电压、输出功率和输出电压振幅不对应于公式(1)

例如、当输出功率相同(10W 和5W)时有不同的 PLIMIT 电压和输出电压振幅(Vp-p)  

我怎么会有这样的想法呢?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi

      这张表确实有点难理解。 该数据应该来自基准测试结果、因为 PLIMIT 函数会使输出电压有一点失真、但不是理想的正弦波、很难计算出输出功率。

      相同的输出功率会产生表格中5W 和10W 等输出功率、因为增益设置不同、原始输出电压也会不同。 因此、通过设置不同的 PLIMIT、您可以获得相同的输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您的答复。

    即使使用计算出的 PLIMIT、实际结果也会因输入电压和增益的失真而改变。

    我建议客户在计算 PLIMIT 后在实际条件下进行测量。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市