This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651R3SIPA:初始 POP 声音

Guru**** 2470940 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1227800/lp-cc2651r3sipa-initial-pop-sound

器件型号:LP-CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:CC2651R3SIPATLV320DAC3203

大家好!

我将 TLV320DAC3204音频编解码器与 CC2651R3SIPA 配合使用。 对编解码器寄存器进行了许多设置后、我仍然无法解决影响音频回放的初始噼啪声问题。

我已更改软步进和相关寄存器设置、是否需要在输出侧连接47uF 的耦合电容器。

请推荐我。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即 TLV320DAC3203。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、您好!

    以下是有助于更好地理解测试条件的几个问题:

    • 您能否共享初始化脚本?
    • 您是否将模拟输入直接路由至耳机输出?
    • 爆裂声是何时发生的? 接通耳机输出电源时是吗? 或者在耳机输出已加电的情况下启用模拟输入时?

    关于输入电容、需要使用这些电容才能使输入信号通过内部基准电压进行适当偏置。 如建议值、这些电容可以是0.1uF、1uF 或47uF。 如果 POP 仍然存在、您可能会使用几个不同的值进行检查、因为这些电容器的充电/放电可能会有所帮助。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师