This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720M:PSpice 模块

Guru**** 2471030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TAS5720M, TAS5805M, TAS5825M, TPA3111D1, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1226247/tas5720m-pspice-module

器件型号:TAS5720M
主题中讨论的其他器件: TAS5805MTAS5825MTPA3111D1、TPA3116D2、 TPA3118D2

大家好、

可以使用 TAS5720M 的 PSpice 模块吗? 我在 PSpice 软件甚至 TAS5720M 网站中都找不到、我需要它来进行仿真。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky

    很抱歉、我们没有适用于 tas5720的该模块。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    其他数字放大器怎么样?  TAS5805M 或 TAS5825M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky

      我们有 TAS5421或 TPA3111D1等模型、您可以尝试使用它们。 抱歉、没有更新的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    我在仿真中选择了 TPA3116D2、但它在仿真时报告错误、这与 TPA3118D2相同。  

    您是否有任何可以捕获 PWM 波形的模块?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 TPA3116D2-AVG 模块、它看起来像工作原理。

    不过、仿真结果并不好、我试图测量 OUTPR 波形、但它不是 PWM、是正弦波、而不是事实。 您可以帮助检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky

      我们需要一些时间来检查它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、廖先生

    恐怕这个模块没有这么高的性能。

    它无法像实际器件那样生成 PWM。

    太棒了

    Jesse