This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:EN 引脚高电平输入电压相关说明

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1228733/tpa2011d1-en-pin-high-level-input-voltage-clarification

器件型号:TPA2011D1

您好、专家!

规格中两个表中的电压不一致:数据表的第5页(第7.3节)和第18页(表1)显示了 TPA2011D1的 EN 引脚的两种不同的输入逻辑电平(VIH 和 VIL)规格。 客户想知道哪一个是正确的

请帮助确认。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    首先、请注意最好与 GND 建立牢固的连接、以便将空闲电流消耗降至最低、如数据表图8所示。

    关于 VIL 指南、  建议运行条件表中显示的正确值为0.35V。
    数据表后面提到的另一个电压电平不精确、我们将注意在下一个数据表版本中更正此拼写错误。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师