This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:TLV320ADC3101EVM-K

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1223715/tlv320adc3101evm-k-tlv320adc3101evm-k

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K

您好!

我们在 应用中使用的是 TLV320ADC3101EVM-K。  

作为初始测试、我们已提供 1V P-P 作为评估板模拟输入(即 J6)的输入、并移除了 W4跳线。 我们已将 J5的 I2S 输出连接到 DAC 器件、我们将在该器件读回模拟信号。

但我们可以看到、输出信号大约从2.75V 开始削波。您能否让我们知道是否有任何我们需要移除的默认增益、以便查看 输入的复制结果、即1V p-p

下面附加的输出信号(从 DAC 器件捕获)的屏幕截图

  

如 有更多信息、请告诉我。

谢谢。

Kiran. 答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将输入减小到100mvpp 并检查您是否在输出端观察到正弦波?

    您是否使用数据表第80页给出的 I2C 设置?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320adc3101.pdf?ts=1683563775249&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320ADC3101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    好的、在100mV p-p 下、我们可以看到正弦波输出、无任何削波、但从 DAC 读回的数据约为5V p-p

    我们将仅通过 GUI 使用、第80页提到的设置可以用 GUI 来完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGA 增益的值是多少? 第1页寄存器59和60?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    请找到 GUI 的以下增益设置屏幕截图。

    如有更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试将 PGA 增益设置为0dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGA 增益设置为0、请检查连接。

    现在、我们看到在1KHz 频率下、输入为1V p-p 时、输出为3Vp-p。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.7VRMS 电压与满量程数字值相关。ADC 必须提供满量程值。 请检查接收满量程输入时您的 DAC 提供的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    在0.7Vrms 的条件下、我们可以看到 DAC 输出几乎为6V p-p。 请查看所附的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要根据 DAC 规格检查以下内容:

    接收满量程数字输入时、DAC 的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们能够从同一 DAC 上的其他音频 ADC 读取适当的输入信号、因此未增加 DAC 增益。

    由于无法读取正确的信号频率、是否需要进行任何时钟设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉我不清楚。  

    您是否无法检测输入信号频率?我可以看到您绘制了一些图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以看到正弦信号、但无法读回提供给 ADC 的输入信号频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您的图中有一个时间标度。 通过使用2个峰值之间经过的时间、您应该能够确定频率

    数据表的第80页提供了 I2C 设置。这些设置可用于设置芯片  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320adc3101.pdf?ts=1683790069668&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320ADC3101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我对此有一些更新:

    1)我当前正在加载"立体录音行"脚本、检查了第80页的 I2S 设置顺序、从 GUI 加载的脚本涵盖了第80页中指定的内容。

    2)现在、通过将"单端 IN1L (P)"改为(-6dB)并将 ADC 增益 L 改为(-4dB)[在随附的这些截图下方]、我能够看到幅度的正确输出、直到2.2V 峰值。

    现在我们需要关注以下2个问题:

    1) 1)输出幅度在2.2Vp 之前为线性、但即使输入增加、输出也不会超过2.2Vp。

    2)输出频率始终乘以输入频率的4倍。 对于 Ex (如果输入为1KHz、则输出为4kHz)。

    请让我知道如何纠正这些问题。

    PS:我已经向 EVM 的 J6提供了1V 峰值、1KHz 单端信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 DAC 的采样率。 这可能是个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    好的、通过降低 DAC 上的采样率固定了它的频率部分。

    对于"输出振幅在2.2Vp 之前为线性、但即使输入增加、输出也不会超过2.2Vp"、您是否有任何注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须已达到满量程数据的最大级别。 请向我发送您所看到内容的图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下屏幕截图:

    有 DAC 规格、I2S 时钟频率2.8224MHZ 和采样频率44.1kHz。 输出信号正常、直至达到4kHz、但在5kHz 之后、正弦波受到干扰。 我附上了 从 DAC 读取的10kHz 输出时的信号屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使 ADC 和 DAC 的时序相同。 如果将 ADC 设置为48kHz (fs)、则 DAC 也应具有相同的时序。

    DAC 输出有时在输出端具有 RC 低通滤波器。 请检查滤波器的截止频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ADC 和 DAC 的采样频率相同、即44.1kHz。 DAC 中没有滤波、因为我们可以从其他 ADC 正确读取、直到20kHz。

    不确定 TLV320评估板上是否需要进行任何设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、检查 ADC 输入引脚上的输入信号波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在1k 到10k 范围内检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否提供以下时间安排?

    MCLK=11.2896MHz、# BCLK=2.8224MHz、WCLK=44.1kHz

    示例代码是否与数据表完全相同?

    您必须匹配 ADC 和 DAC 的设置。 您是否将 I2S 16位用于这两者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、设置与数据表  MCLK=11.2896MHz、# BCLK=2.8224MHz、WCLK=44.1kHz 一样。
    我看到信号受到4kHz 的干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是从4K 开始对输入引脚处的信号进行干扰、那么输入电路存在某种问题。

    您能否说明与输入引脚的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您对此的支持。 改进范围在发援会。