This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:您能回顾一下原理图设计并提出一些建议吗?

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5431-Q1, TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1227021/tas5411-q1-could-you-please-review-the-schematic-design-and-make-some-suggestions

器件型号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5431-Q1

您能回顾一下原理图设计并提出一些建议吗?

e2e.ti.com/.../TAS5411.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaohu;

    感谢您有机会查看原理图。  这三个页面看起来都是相同的、因此我只看第一页的放大器 A。

    • 请使用新器件 TAS5431-Q1。   
    • 我看不到您的源是否为差分(平衡)。  如果平衡了电阻、则不需要 R15和 R16。
    • ON /STBY 引脚、建议使用下拉电阻而非上拉电阻(这取决于控制此引脚的逻辑)。
    • 在 MUTE 引脚上建议上拉、删除 R27、保持 R21
    • C639和 C640应为3.3uF
    • 功率输入电感器不需要为10uH/7A。  它可以是1uH/2A。
    • C598可以是220uF

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5411QPWPRQ1电源是否稳定? 以及随后的停产计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaohu;

    我们推荐较新的器件。  TAS5411-Q1具有稳定的电源、目前暂无停止提供该电源的计划。

    此致、
    Gregg Scott