This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:TLV320AIC3268的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1228767/tlv320aic3268-questions-of-tlv320aic3268

器件型号:TLV320AIC3268

尊敬的团队:

我们是否有合适的解决方案可以满足以下规格?

这种情况下、放大器应用只需要输入/输出双通道音频编解码器、该设计将需要使用2组 I2S、如果价格有竞争力、请推荐合适的材料、谢谢

-类型:音频编解码器 ADC/DAC
-位分辨率:>= 24位
-转换率(fs):>= 96 kHz
- ADC 模拟输入: 2通道(支持单端)
- DAC 模拟输出: 2通道(支持单端)
- ADC 输入电压:> 1 Vrms ,> 2 Vrms 更好(单端)
- DAC 输出电压:> 1 Vrms ,> 2 Vrms 更好(单端)
- ADC 信噪比>100db.
- DAC 信噪比:>100dB
- ADC THD+N:<-90dB
- DAC THD+N:<−90 dB


或希望推荐独立的 ADC 和 DAC 解决方案、谢谢

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们是否有合适的解决方案可以满足上述规格?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您与我们联系。 当您说该设计"需要2组 I2S"时、您是否意味着需要两个数字串行输入(2个 I2S 总线)?

    如果是这种情况、 TLV320AIC3268将是一个不错的选择。  TLV320AIC3206是具有两个 I2S 总线的另一个编解码器。  具有最高 SNR 的编解码器、请参阅 PCM3168A。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    Andrew