This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:输出滤波器设计

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1228606/pcm4104-output-filter-design

器件型号:PCM4104
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

各位专家、您好!

我想知道输出滤波器的截止频率公式。 数据表中说明了图21中的输出滤波器。 但我在数据表中找不到公式。

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

    滤波器由该多反馈低通滤波器 http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPtazyuLowkeisan.htm 提供

    调整差分到单端转换的 C1值、将 C1视为4400pF

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    为什么需要对 C1执行双精度运算? 我刚刚计算出 了一个 C1=4400pF 的截止频率、但结果是不同的(143KHz)。 我通过 TINA-TI 检查了图21的频率响应、并确认截止频率为166KHz。  我认为在截止频率、它需要除以平方根2。
    C1 (以上网站计算)= C1 (差分)* 2/平方根2。
    * C1 = 2200pF * 1.414 = 3300pF (用于仿真目的)

    无论如何、您能否说明为什么 C1被视为4400pF?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的藤原生:

    我之前使用的单端与差动滤波器应用手册是: https://www.ti.com/lit/an/slwa053b/slwa053b.pdf?ts=1684768374648&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    在图1中、您可以看到 C31作为单端接地的电容器、以差分形式变为 C/2。

    此致、
    Jeff McPherson