This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有 PN 来替代 APA2192

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1229221/do-we-have-pn-to-replace-apa2192

高级专家:

我的客户正在寻找合适的 PN 来替换数据表如下所示的 APA2192

我搜索过音频接口、找不到合适的接口

您能与我们分享一些 PN 吗?

功能好、P2P 更好。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我们没有这样的独立点选/点选消除器。 通常、我们的放大器是在构建时考虑到最小喀哒声/噼啪声的。

    道歉
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好:

    谢谢你告诉我。

    我将要求客户知道他们现在使用的是什么音频 IC。

    也许这是另一个机会。