This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:您能帮忙审阅原理图吗? 谢谢!

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1229644/tas5411-q1-can-you-kindly-help-review-the-schematic-diagram-thank-you

器件型号:TAS5411-Q1

您能帮忙审阅原理图吗? 谢谢!e2e.ti.com/.../TI_5F00_AMP_5F00_TAS5411_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    我已经审阅了原理图。  以下是更改:

    1. R1322应等于 R1316和 R1319的并联电值。  在这种情况下、它应该是2.35k 或接近的标准值。
    2. C1053应该等于 C1050和 C1052的并联电值。  在本例中、它应该为4.4uF、但使用4.7uF
    3. L146和 BBAT 标志之间应当连接电容器。  这些用于降低 EMI。  查看数据表中的原理图、了解值。

    我看不到需要进行的任何其他更改。

    此致、
    Gregg Scott