This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4861:交越失真

Guru**** 2558600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1226686/lm4861-crossover-distortion

器件型号:LM4861

我遇到了此放大器的交叉失真问题。 我们按照典型应用图2中的方式对其进行了设置。 但是、对于 RF、我们使用100k;对于 Ri、我们使用40k。 我们在交叉处遇到了这种奇怪的缺口。 我将电位器连接到线路、以查看电阻负载如何影响其电阻负载。 看起来干扰在大约107欧姆时开始发生。 任何超过107欧姆的值、我都会得到一个清晰的波形。 只要电位器低于107欧姆、交叉失真就会开始、并随着电阻的降低而继续恶化。  

有没有人对处理这些放大器的交叉失真有任何经验?  

CH1在引脚5和8之间存在差分信号

CH2和 CH3分别是引脚5和引脚8上的信号。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    感谢您对测试进行全面的解释。  我假设"107"的 RF 为千欧、正确吗?
    您是否遵循了任何一个数据表图、或者您能否分享您的原理图来进行仔细检查?

    谢谢、此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan:  


    Rf 设置为100千欧。 107指施加在输出上的107欧姆(引脚5和引脚8)

    我遵循数据表中的图2。 (典型音频放大器电路)

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我在您的描述中误读了"负载"。 让我分析一下这个问题,今天或明天晚些时候再发表一些评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan:

    想要查看您是否对此有任何更新?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    很抱歉耽误你的时间。 我将介绍一段时间以前使用类似放大器的另一个交叉失真情况的数据、我很快会收到进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您能否说明一下您要尝试播放的信号的频率是多少?
    如果您测试较低频率的信号、是否仍然看到相同的失真?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan:

    我在15kHz 至60kHz 的频率范围内测试了放大器。 该范围内的所有频率都存在失真。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    请注意、LM4861是一个音频放大器、因此该放大器的预期带宽小于20kHz。 系统中可能存在一些高频不稳定现象。 您可以尝试限制带宽、您能否共享一个原理图以便我们进行审阅和添加相关注释?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan:  

    我使用的数据表中的原理图略有改动。 附件是我们看到其交叉失真的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您是否可以尝试重新添加反馈电容器来形成低通滤波器? 截止频率无论如何都将高于60kHz、并可能会限制任何高频振荡。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师