This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:PCM4220过流不工作

Guru**** 2826785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1229250/pcm4220-pcm4220-over-flow-not-working

器件型号:PCM4220

我无法使 OVFL 和 OVFR 变为高电平。

我在其输入端连接了一个7.5Vpp 差分信号、20kHz、OVFL/R 不会变为高电平。

7.5Vpp 是对输入运算放大器的最大影响。

我已经将 ADC 设置为200kHz 采样、MCKI = 12.8MHz。  

VINL+和 VINL-是否需要超过 VCC? 例如、对于我的设置、VCC+0.3V 或4.3V?

请参阅随附的原理图。  

e2e.ti.com/.../adc_5F00_pages_5F00_v1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shll Responmf 明天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    排印错误、

    明天作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送 TP13和 TP14上的波形吗? 对示波器使用直流耦合。

    是否在引脚32上获得了正确的数据?