This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203EVM-K:使用外部 MCLK

Guru**** 2561600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1229357/tlv320dac3203evm-k-using-external-mclk

器件型号:TLV320DAC3203EVM-K

我是否正确地将外部 MCLK 时钟应用到 USB-MODEMEVM 板上的 EVM 板 P22-17、SW2-5必须关闭且 SW-2-8必须开启?

当我以这种方式设置开关时、我注意到在 P22-17上应用外部 MCLK 会将信号振幅减半。(3.1v 至1.5v)-这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    如果您使用 USB MODEVM 上的 J10连接器、则 SW2.5必须关闭、SW2.8必须开启。 如果您要将 MCLK 应用于 EVM/子卡、请尝试将 SW2.5和 SW2.8都设置为关闭。  

    此致、
    Jeff McPherson