This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:关于 FS1、FS0、FMT2、FMT1、FMT0、MUTE、DEM1、DEM0

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1229053/pcm4104-about-fs1-fs0-fmt2-fmt1-fmt0-mute-dem1-dem0

器件型号:PCM4104

各位专家、您好!

我的客户希望在独立模式下使用 PCM4104。 如果客户想要更改采样模式、音频数据格式配置、静音和去加重配置、应该怎么做? 它应该将/RST (9引脚)设置为逻辑低电平并更改输入电平、然后将/RST 取消设置为逻辑高电平?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的藤原生:

    是的、客户应按照您所述操作、确保遵循第16页上的重置指南。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:

    感谢您的回答。 我了解。

    客户希望知道如下所示的时间要求。 你能回答一下吗?
    在/RST=H 到 L 转换到设置 FS1、FS0、FMT2、FMT1、FMT0、 MUTE、DEM1和 DEM0端子?
    2.对于/RST=L 到 H 从 设置  FS1、FS0、FMT2、FMT1、FMT0的逻辑电平转换、是否有时序要求 MUTE、DEM1和 DEM0端子?

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的藤原生:

    在这种情况下、我们没有要求。 我建议遵循第16页上的复位指南以将器件置于复位状态。 然后、一旦逻辑电平满足第3页上的逻辑阈值、就应将其视为稳定。 之后、您可以继续阅读第16页上的复位指南、使器件退出复位状态。

    此致、
    Jeff McPherson