This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:直流故障解决方案-硬件问题?

Guru**** 2927100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1228948/tas5825m-dc-fault-solution---hardware-issue

器件型号:TAS5825M

您好!

我们的放大器在大容量条件下将进入直流故障0x70 = 4状态。 我们的所有设计都是这样做的、这使我们认为存在设计错误。 我们的输出级电容可能太小了吗? 或其他原因? 欢迎大家提供反馈。 我的电感器的额定电流为10uH 4.5A 和26m Ω。 我的输出电容器为220nF、但我看到在470nF 的电容器上有 TI 设计的更新。 我应该更改它们吗?

此外、GLOBAL_FAULT1 0x71 = 0x04一直不变、但似乎不影响回放。 这是问题吗?

我是否应该检查任何其他故障寄存器?

此致、

彼得

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_SVS4_5F00_5-Actual_5F00_2023_2D00_05_2D00_21.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Peter)好

    您能告诉我您的 PVDD 电压和负载电阻吗?

    您能否测量输出端的直流电压?

    220nF 不应导致这个问题。 但我们建议您将其改为470nF。

    太棒了

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jess、您好!

    感谢你的帮助。

    我的 PVDD 当前设置为5V、但设置为12、15和20V 时会发生同样的情况。 当 PVDD 较高时、放大器的故障量越小。 当我在没有驱动器连接到扬声器输出的情况下打开音量时、它也会出现故障。 我同时使用寄存器4C 设置 TAS 音量、还通过使用 I2S 音量输入调整音量。  

    我的测试台驱动器为4欧姆、但连接到每个通道的8欧姆扬声器也会发生故障。

    我不确定如何测量输出端的直流电压、但下面是我将获得的值:

    • 播放期间 R+至 R-为11mV
    • 播放期间 L+至 L-为2mV
    • 播放期间 R+至 GND:2.81V
    • 播放期间 R-至 GND 为2.82V
    • 播放2.71V 期间 L+接地
    • 播放2.71V 期间 L-接地
    • R+到 R-不播放16mV
    • L+至 L-无回放1mV
    • R+到 GND 无 回放129mV
    • R-至 GND、无 播放144mV
    • L+至 GND、无 回放144mV
    • L-至 GND、无 回放144mV

    这些值中的任何一个是否符合需求? 我的系统使用 USB C 为 PVDD 供电、然后使用低至3.3V 的直流/直流转换器作为控制电源。

    在下一次迭代中、我将把电容值更改为470nF。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您可以尝试将0.22更改为0.47uF 来确认这种情况是否仍然发生?

    2.你的电感器的 Isat 是什么? 您能告诉我 PN 吗?

    3.您的负载电阻是多少?

    太棒了

    Jess