This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:使用 PCM6240替代引脚对引脚

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1229919/pcm6020-q1-pin2pin-replacement-with-pcm6240

器件型号:PCM6020-Q1

团队、您好!

由于库存缺失、是否可以将 PCM6020替换为 PCM6240?

客户的所有左通道都连接到 GND、无法切断它。 它至关重要吗?

——

在 PCM6020上、我们有您描述为开路的4个引脚、

布局中的 GND 上。 因此我们不能将它们保持打开状态。

这也是可能的吗?

——

非常感谢  

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    您应该能够在 PCM6020上适当地使用 PCM6240并将 PCM6240作为双通道 ADC 运行。 如果您将 IN 3和 IN 4接地、这将解决您的 NC 问题。 要避免出现任何问题、请使用 i2c 写入禁用 ch3和4。  

    此致、  

    Ore.