This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2764EVM:如何在拆下扬声器时检查 IV 感应(TAS2764EVM)

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1229407/tas2764evm-how-to-check-the-iv-sense-when-removing-a-speaker-tas2764evm

器件型号:TAS2764EVM

我想知道如何检查 IV 感应、 有无扬声器

我在 PPC3中激活了 I-sense 和 V-sense、但未在 I2C 脚本和实时 IRQ 中确认

我使用了8欧姆的扬声器进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taejin。

    我们的智能放大器专家不在办公室、我们将在明天回来。

    I SENSE 和 V SENSE 数据以 I2S 格式输出到 SDOUT 引脚。 您在那里看到数据吗?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    检查 EVM 板。

    是否可以通过任何方法在寄存器中对其进行检查? 读取和写入的方式

    我是否应该使用示波器检查 sdout 信号、或者是否可以在 PPC3中检查该信号?

    我读取数据表中的相关寄存器并将它们分配给 tdm。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taejin。

    您可以探测 SDOUT、播放信号时应该会看到数据在切换。 无法在 PPC3中监测 IV 检测数据。

    否则、您需要某种能够解码 I2S 数据以查看模拟域中的 IV 检测数据的测量工具。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taejin。  

    要记录 IV 检测、您需要配置以下设置、启用 IV 检测、并选择用于传输数据的时隙。 在这种情况下、在记录中 Vsense 是左声道、Isense 是右声道。  

    然后可以将 IV 检测数据从 EVM 记录到软件中 、如 audacity www.audacityteam.org/、选择 EVM 作为播放和录制器件、并按红色记录按钮。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以用大胆度看到、但很难辨别、因为 tdm 时隙0的数据没有特定的模式。
    如果查看寄存器第4页的0x04地址、应该会看到阻抗变化、但没有变化。 遮罩设置是否有任何问题?
    将掩码设置调整为寄存器页0的0x3c。
    使用 I2C 修复后、我检查了 GUI 的接收器

    您能否看到配置、播放、杂项、PCM、tdm TX 和 TXM Rx、TXM 发送时隙、IRQZ 设置?
    谢谢您、亲爱的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taejin。  

    了解您正在尝试执行负载诊断。 这无法通过实时中断报告、您需要在页0寄存器2中进入负载诊断模式。  

    数据表第8.4.6节介绍了负载诊断配置

    配置诊断高阻抗和低阻抗阈值之后(页0x04)。 也可以从0x04页的 LDS_RES_VAL 读取扬声器阻抗。 LDG_CLK 是页0x00寄存器0x65。

    通过取消屏蔽寄存器0x3c 中的中断、这意味着在运行诊断例程时、如果扬声器阻抗超出编程的阈值、器件会将 IRQz 引脚置为低电平。  

    如果要在音频播放期间检测扬声器阻抗、可以录制 I-sense 数据。 如果电流突然下降到接近0安培、您可以知道扬声器已断开连接。  

    此致、
    Arthur