This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:非 BGA 封装

Guru**** 2389070 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552, TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1230442/tas2552-package-non-bga

器件型号:TAS2552
主题中讨论的其他器件: TAS2563

您好!

我设计的系统由两个具有音频输出的器件(主/从)组成。

该系统现已投入生产、但现在开始显示某些装置没有音频的报告。

经调查证实是 TAS2552故障、并且大部分是从器件(VBAT 引脚短接至 GND)、原因未知。

该器件由5V 电源供电、并通过50cm 电缆连接了一个8 Ω 扬声器(长电缆可能是故障原因?)。

TAS5225器件在数字接口方面非常灵活、这是选择的主要标准之一、因为在主器件上可用的接口是 PDM、而在从器件上可用的接口是 I2S、该器件可用于两种器件。

现在、我的问题是、TI 是否将 TAS2552采用除 DSBGA 以外的其他封装、 因为这种封装在 PCB 上极难更换、并且我的系统用于工业用空间、所以问题不大、因此也可以避免使用带有激光钻孔的带有非常细口 BGA 的 PCB。 据我所知、TAS2552不具备与其他封装等效/兼容的器件、但如果存在此类器件、您可以推荐一款吗?

此致