This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:读取 DIE_ID 0x98h 不匹配数据表中指出的0x95h

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1229079/tas5828m-reading-die_id-0x98h-don-t-match-the-0x95h-stated-out-in-the-data-sheet

器件型号:TAS5828M

您好!  

客户正在读取芯片 ID、但他们可以得到0x98h 或数据表中说明的0x95。 当使用逻辑分析仪检查 I2C 总线上的内容时、它们也会获得此值。

0x98h 是否正确以及数据表中是否未提及裸片修订?

此致

约尔根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen

    您能否确认其他寄存器值是否正常?

    另外、在您对放大器进行初始化之后、它是否可以正常工作?

    太棒了

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:  

    其他寄存器的行为似乎正常。 状态寄存器会返回有效值、PVDD ADC 测量值准确等

    是的、该器件可以正常工作、像在 TAS5828M 上一样设置寄存器后、它会按预期工作

    谢谢

    约尔根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen。

    很抱歉迟到了回复。

    在我与我们的设计团队进行核实后、TAS5828的裸片 ID 为0x98。

    数据表错误、我们稍后会进行修改。

    Br.

    魏秋。