This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:过流保护问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1229705/tas5822m-overcurrent-protection-problem

器件型号:TAS5822M

您好、 TI 团队

我想知道、将 TAS5822M 芯片 BST 引脚的电容从0.47uF 更改为2.2uF、会引起芯片出现问题。

谢谢!

Harrison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下为什么要将0.47uF 更改为2.2uF 吗?

    通常、我们建议使用0.47uF。 我们以前使用的最大值约为1uF。

    太棒了

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    原因是 TI FAE 要求我们一开始就将 BST 下脚改成1uf 电容、我们在生产过程中会提供过流保护。 后来、TI FAE 请我们把 BST 支脚改成2.2uf 电容、测试结果为 OK。

    。了解在 MOS 管 RDS 引脚电流 Δ I 之后更改 BST 引脚电容是否会影响芯片内的 MOS 管

    谢谢!

    Harrison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    许多因素可能会影响 OC。
    更改为2.2uF 确实有助于解决问题、但根据我们的研究、1uF-2.2uF 应该没有那么大的差异。
    通常、0.47uF 就足够了。
    您可以在下面确认以下几项内容:
    1. BST 电容器的直流偏置是什么? 通常、我们需要它大于7V。
    2.什么是 LC 滤波器的电感器 Isat、它应该足够大于输出峰值电流。
    3.执行测试时是否连接了负载?
    4.是否尝试过使用较低的开关频率?
    谢谢。
    Donny.