This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:输入电压噪声测试仪器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4521, PCM4222, OPA1637, THS4551, OPA1632, LMH6629, TINA-TI, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1222225/opa1632-input-voltage-noise-test-instrument

器件型号:OPA1632
主题中讨论的其他器件: OPA1637THS4551、THS4521 、PCM4222、 LMH6629、TINA-TIOPA657

大家好、

我的客户正在开发音频应用。 它们正在检查  OPA1632/OPA1637/THS4521/THS4551

其测试仪器为 APx515、并且使用 PCM4222作为测试板。 (他们更换了电路板上的 OPA 并对其进行了测试。) 在相同条件(增益= 1V/V、BW = 20~20kHz)下、其结果类似于~107dBV (RMS)他们认为这是测试仪器的限制、因为数据表指示了不同的输入电压噪声。 以下各项是这些问题。

1.我们的噪声测试仪器是什么?

2.除了 HD+N、电压噪声、电流噪声、 选择 音频 FDA/OPA 时还需要考虑哪些参数?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我的团队和我将在本周回顾您发表的帖子、并在本周结束前给出最佳回复。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    附件是概述我们噪声测量过程的 PowerPoint 演示文稿。 请特别注意幻灯片18。  

    e2e.ti.com/.../OpAmpNoiseAnalysis.ppt

    例如、此处附加的是一个 TINA-TI 示例仿真、OPA657作为 DUT。 LMH6629用作缓冲器。  

    e2e.ti.com/.../OPA657_5F00_LMH6629_5F00_Noise.TSC

    关于您有关选择标准的问题、失真和噪声将是两个最大的问题、因为它与音频设备有关。 此外、查看 SNR (信噪比)以及平坦通带增益误差(即频率响应如何在音频范围内寻找特定增益并确保该范围内的最小峰值)也很重要。  

    我还建议查看新的 OPA1633、它专为音频应用而设计、可作为 OPA1832的下一代升级。  

    谢谢!
    Rachel