This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:PurePath Console 3和 TAS5805M 软件

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5805M, TAS5805MEVM, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1229528/tas5805mevm-purepath-console-3-and-tas5805m-software

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5825MEVM、TAS5825M

尊敬的团队:

我的客户希望开始评估 TAS5805MEVM。 他们已经申请了 PurePath Console 3和 TAS5805M 软件并获得了该软件。 当他们尝试将 TAS5805M 安装到他们的 PC 上时、"Available EVM Apps"如下图所示、显示为"TAS5805M"、但是当他们点击"TAS5805M"时、安装会失败并显示红色(problemes occurred…)。

他们已评估了 TAS5825MEVM 并安装了 TAS5825M 软件。
您知道原因吗?
是否可以 在不卸载 TAS5825M 的情况下安装新器件软件?

期待您的答复。
谢谢你。

此致、

九宫公知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两者都应能够安装在 ppc3中。

    客户的 PC 可能更新了防火墙或任何安全限制。

    我认为客户可以尝试其他没有安全限制的 PC。

    太棒了

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse-San:

    客户尝试了您的建议、但未解决安装失败问题。
    他们从 TI 获取并尝试在其 PC 上安装的 PPC3版本为"V3.2.1"。

    是否有任何其他解决该问题的方法。

    此致、

    九宫公知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse-San:

    客户尝试重新安装 PPC3并尝试安装 TAS5805M EVM 应用、但是 "安装过程中出现问题。 请先刷新可用的 EVM 应用、然后再重试。" 消息仍显示。

    该问题是否有任何其他解决方案?
    谢谢你。

    此致、

    九宫公知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ninomiya Koshi。

    当您更换另一台 PC 时它是否工作?

    您或许可以重新安装 PPC3软件进行另一次尝试。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-San:

    否、当客户更换另一台 PC 时无法正常工作。 客户的其他人也有相同的问题。

    此致、

    九宫公知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse-San 和 Wei-San:

    请允许我转到私人电子邮件。

    此致、

    九宫公知