This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:演示板

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1231337/tlv320aic3268-demo-board

器件型号:TLV320AIC3268

几个问题:

  1. 此器件是否有演示板?
  2. 是否有可用的 Linux 驱动程序?
  3. 是否有图形支持软件可帮助设置寄存器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您与我们联系。 所有这些信息均可在 TI.com 上的器件产品页面上找到。  TLV320AIC3268数据表、产品信息和支持| TI.com。

    1. 演示板: 很遗憾、此器件不再具有 EVM。 您可以使用类似的器件、例如  具有 EVM 的 TLV320AIC3262。  如有必要、还可以拆下 AIC3262并安装 AIC3268。 您还可以在两个器件的"技术文档选项卡"下找到这两个器件的 EVM 用户指南和支持文档。
    2. Linux 驱动程序:在"设计和开发"选项卡下
    3. GUI 支持:  在"设计和开发"选项卡下。 您可以使用 Pure Path Console 加载 TLV320AIC3268脚本(修订版 A)

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    您提到了 也可以拆下 AIC3262 并安装 AIC3268。 但是、AIC3268具有 VQFN 封装、而 AIC3262具有 BGA 封装。

    您是否在考虑换一款电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    抱歉、我没有检查封装类型。 似乎没有其他具有64引脚 VQFN 选项的 EVM 0。 我将暂时关闭此问题、如果有任何问题、请更新此帖子。  

    此致!
    Andrew