请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1230985/tas5828m-192khz-sampling-rate
器件型号:TAS5828M您好!
TAS5828作为192kHz 采样率器件进行宣传和推广、这是该器件对我的客户 Unite Audio 有用的一个主要原因。 然而、PurePath 控制台仅允许设置96kHz。
我们了解、根据工艺流程数据表、工艺流程1和2的内部采样率限制为96kHz DSP 处理。 如果我们可以支持 SRC…的192kHz 输入、则这是正常的
请确认我们可以使用 SRC 将192kHz 输入采样率转换为内部96kHz 以允许这些处理流程?
Process Flow 数据表显示其支持 SRC 输入。 但在 PPC (和第8页)上没有提到192kHz SRC 输入。 
您能解释一下如何 支持192kHz 吗?
此致、
罗伯特