This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822MEVM:EVM 出现过载问题。

Guru**** 2927210 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1230663/tas5822mevm-evm-had-overload-issue

器件型号:TAS5822MEVM
主题"TAS5822M"中讨论的其他器件

大家好、

在使用电源测试 EVM 时、电源将具有过流保护、

使用万用表测量 J9 (PVDD)和 J10 (GND)的阻抗、它接近于高阻抗、

损坏。 或如何连接 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kevin。

    您可以首先执行以下链接的用户指南中的步骤:

    《TAS5822M 评估模块用户指南》

    如果仍有问题、也许您应该更换另一个电路板。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Wei Qiu

    我尝试过一种电源(最大电流限制为7A)、它可以正常工作

    EVM 实际输出约为0.5A (无说话)

    我尝试过  另一个 电源(最大电流限制为3A)  

     电源在过载条件下运行

    是由引起的

    TAS5822M D.S P74.  

    8.2.2.2.2电感器选择

    OCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack。

    在 AMP 状态从高阻态/睡眠模式变为播放时是否发生过载?

    如果是、则可能是由启动电流引起。 请帮助提供 output_P/N 的波形、电感器电流。

    Br.

    魏秋。