This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707EVM-U:USB 音频 IC (具有 USB 的 DAC)建议请求。

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1231978/pcm2707evm-u-usb-audio-ic-dac-with-usb-recommendation-request

器件型号:PCM2707EVM-U

您好、TI 专家。

客户告知 USB 音频 IC (带 USB 的 DAC)弹出的噪音有问题、想要审查更换产品。
-现有部件:PCM2707CPJTR

-请求:产品带开/关防噪(无爆音或软关)

请在这方面推荐一个合适的替换零件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    感谢您与我们联系。   如需查看音频 USB 转换器的完整列表、请单击此处。  

    但是、请注意、上电时听到器件"砰"声通常是由于在系统电源轨有机会达到稳定之前取消静音导致的。 通常、这是信号路径中某处的电容器未充满电的结果。 建议等待电源轨稳定、然后再将输出应用到器件。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    感谢您的答复。

    是否有任何器件(器件型号)需要推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    请查看 PCM2900C 数据表、产品信息和支持| TI.com 、查看是否符合您的需求。