This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV601:音频线路驱动器

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1232626/drv601-audio-line-driver

器件型号:DRV601

您好!

使用 TPF632C 的客户需要找到相同的引脚排列、但希望找到32 Ω 的最小负载支持。

我发现 DRV601只能支持100欧姆电阻。 TI 是否有诸如器件之类的器件? 谢谢!

e2e.ti.com/.../TPF632C_2D00_3PEAK.pdf

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    100欧姆规格似乎是我们任何线路驱动器芯片支持的最低阻抗。 根据我的经验、大多数线路驱动器通常是针对大于或等于600欧姆的阻抗设计的。

    我可以问您想驱动什么负载吗?  如果是耳机、我们还有您可以查看的专用耳机放大器芯片。

    谢谢。

    Kian Fotouhi