This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:放大器输出

Guru**** 2522530 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1229631/tas5754m-amplifier-output

器件型号:TAS5754M
主题"TAS5828M"中讨论的其他器件

您好!

我正在尝试在我自己的 PCB 中设置 TAS5754M。

我有带 TAS5754M 的 PPCMB 评估模块。 我的 LRCLK = 176.4kHz、BCLK = 11.2896MHz、FS = 176.4kHz

单声道放大器应用原理图和 PurePath 控制台2 。

若要启用3线 I2S I 使用:

W 9a 00 00

W 9a 02 10.

W 9a 25 18.

W 9a 0D 10.

W 9a 02 00

工作原理。 听到声音。

 然后、我将寄存器转储到配置文件中、并 通过 I2C 将其写入自己的 TAS5754。

放大器尝试播放、但关闭并再次尝试播放。 重复周期约为1.5秒。 请参见图片(仅显示一个周期)。

 我检查了主板和 TAS5754M 评估模块上的电压、它们是相同的。

我读取和比较我​​ 的电路板上的寄存器(仅限第0页)的值、  它们也是相同的评估模块。  测量的 CPF=1.4112MHz (在 TAS5828M 评估模块 和 我的电路板上是相同的)。  

 也许您可以告知我做错了什么。

 谢谢你

 盖里乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    放大器中似乎有一个自清零错误。

    请读取数据表并获取相应寄存器和引脚的值、以确定触发了哪种保护。

    此致、

    Donny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的建议。 我在尝试修复它。 根据数据表、只有 PVDD 保护具有自清除错误。 

    盖里乌斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gailius、您好!

    这看起来与 DVDD 保护不同。

    请读取 P0R95上寄存器的值、以确定是否发生时钟错误。

    此致、

    Donny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Donny、

    P0R95值为0x10 (0001 0000)。  发生了 MCLK 暂停。 这是正常的。 我不使用 MCLK。 我正在考虑重新设计 PCB。 这需要一点时间。   与 TAS5754M 评估模块相比、开关期间 PVDD 上的噪声略多。

    此致

    盖里乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gailius、您好!

    我很高兴您找到了这个问题。

    我会将该问题标记为已解决。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Donny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    此致

    盖里乌斯