Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101
大家好、
调试音频编解码器、用于通过 arrecord 验证音频录制。
1) 1)正弦波信号(模拟声音信号)由信号发生器生成、并使用 arrecord -D HW:0、0 -c 3 -d 5 -r 44100 -f S16_LE test.wav 连接到器件。 生成的 test.wav 文件使用软件、工具 Edit Pro 打开。
测量波频,通道1文件波形频率对应于设备声卡的左通道接入信号频率,通道2文件没有内容, 通道三文件波形对应于设备声卡的右侧通道访问信号的频率。 通道编号不一致。
现在设备的声卡可以同时录制两个声道、但似乎不正常? 客户想知道软件级别的某些部分是否未正确配置。
理论上、可以使用 arrecord -D HW:0、0 -c 2 -d 5 -r 44100 -f S16_LE test.wav 对左右通道进行录制。 但是、通过 arrecord -D HW:0、0 -c 2 -d 5 -r 44100 -f S16_LE test.wav 录制仅包含左声道的内容、无法获取右声道。
频率编解码器使用 TLV320ADC3101、该平台为 i.MX 8m、它基于 Linux。
2)

而实际的器件驱动配置如下:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃