This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:为音频相关应用配置 TLV320AIC3262

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224192/tlv320aic3262-configuring-tlv320aic3262-for-audio-related-application

器件型号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他器件: AM5728

您好、TI 团队、  

我们将 AM5728与 Audiocodec TLV320AIC3262一起用于 VoIP 相关应用。 在针对人类语音配置设备时、可以看到在音量较大和音距较高的情况下、语音呈现出开裂/细小的特征。 特别是对于女性/高音调的声音,声音的清晰度是不存在的。

附加了语音样本。 此外、还连接了使用的器件配置。 请建议如何针对此类情况配置器件。  

还有一个观察结果,在试验器件的各种参数值,如 DRC , AGC ,它看到一些值,当编程时,不会恢复。 需要重新加载整个平台软件和驱动程序以使系统恢复到初始状态。 试图修改的参数会将系统更改为不可逆状态。 没有导致此类行为的特定参数,但有许多 audiocodec 参数。 请提出建议。  

Best Regardse2e.ti.com/.../AudioCodec_5F00_register_5F00_settings.doce2e.ti.com/.../voice_2D00_issue_2D00_3.13.m4ae2e.ti.com/.../voice_2D00_issue_2D00_3.13_2D00_2.m4a 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您将 MIC PGA 增益设置为30dB、这很高、您应该检查 MIC 灵敏度如何、并计算正确的 PGA 增益。

    请参阅以下示例:

    请提供一个示例、并与 EVM 核实您的观察结果。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:

    我们使用的 CUI CMEJ-0627-42-SP 麦克风的规格与示例中的器件类似。

    此麦克风既用于视频电话听筒(麦克风靠近语音源)、也用于免提麦克风(麦克风离语音源约2英尺)。

    此致、

    Thariq CP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试调整 PGA 增益、2ft 不是很远、30dB 过大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@pdjuandi ,谢谢我们将检查这,有一些文档,其中有一些指导原则配置这些增益和参数。  

    也有人建议这一点,为什么有时写入音频编解码器寄存器没有所需的效果:  

    还有一个观察结果,在试验器件的各种参数值,如 DRC , AGC ,它看到一些值,当编程时,不会恢复。 需要重新加载整个平台软件和驱动程序以使系统恢复到初始状态。 试图修改的参数会将系统更改为不可逆状态。 没有导致此类行为的特定参数,但有许多 audiocodec 参数。 请提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置增益是通过寄存器直接前进、因此没有相关文档。

    您可以在下面的产品文件夹链接中找到该器件的所有相关文档。

    https://www.ti.com/product/TLV320AIC3262

    应用参考指南将介绍该器件的详细信息。

    如果要  从系统写入器件寄存器、请通过示波器/数字分析仪检查 I2C 线路、并通过器件发出的 ACK 确保事务成功且正确。 这种行为主要与系统接口有关。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:

    我们尝试使用9dB 的 PGA 增益。 听筒模式的音量很小、但免提模式的音量很低。

    我们捕获了 ASI 波形(数字音频)。 此操作在3个测试用例中完成:
    1.1kHz 0dB 正弦波播放(来自手机扬声器)手机免提麦克风同时播放在同一手机的免提扬声器(使用 arecord/aplay 命令)。
    2.在2部免提模式电话之间建立了一个呼叫。 从手机1到手机2播放了正弦波。 在手机2上捕获了波形。
    3.在手机模式下重复案例2。


    所有情况下的波形都是相似的、并附加以供参考。
    通道1 (黄色):WCLK
    通道2 (蓝色):BCLK
    通道3 (紫色):DIN 从 SOC 到音频编解码器
    通道4 (绿色):DOUT 从音频编解码器传输到 SOC

    从图中可以看出、DIN 对于 WCLK 没有延迟、DOUT 有延迟。 音频编解码器寄存器 B0_P4_R2的值在所有情况下都为0x00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查了记录路径、以及您在输入中提供的级别?

    您可以调整它,只要它没有剪辑,一旦这是好的,然后您可以用回放测试. 播放也有音量设置可供您调整。

    如果您能够在音量较低的情况下听到清晰的信号、至少我们知道音频路径设置是正确的、只是需要调整的音量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前已调整增益值、因此扬声器输出端没有0dB 正弦波的削波。 电平大约为5V (p-p)、SVDD 为3.3V。 麦克风输入源(手机)靠近麦克风。

    用于免提模式的音频编解码器增益设置如下所示:

    MIC 偏置= 3.3V
    MIC PGA 增益= 21dB
    LOL-SPK 放大器增益=-5dB
    扬声器放大器增益= 12dB

    正弦波可在扬声器输出端重新生成。

    第二部电话的语音也在以较低的音量再现,并有背景噪音。

    请说明如何在不失真的情况下提高音量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      如果记录(耳机麦克风输入)确实较低、您是否仅检查了免提的记录路径。

    您已经调节了增益、因此 DAC 输出(扬声器)处没有削波、但您的免提麦克风输入本身是否过低? 是否通过使用 Audacity 等外部工具进行记录来验证?

    如果该值为低电平、则提高麦克风 PGA 增益而不会导致任何削波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    移动设备播放1kHz 正弦波、 使用 ARecord 命令通过免提麦克风录制

    1.麦克风保持开放状态(无衬垫和电话外壳)

    2.带麦克风的手机外壳,带衬垫。

    在 audacity 上对录制的 wav 文件进行了分析。 并连接波形。

    请检查并提供您的建议。

    1.

    2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个数据显示它很高并且接近满量程、播放声音如何?

    您是否将此反馈到 SDIN、以及是否在输出驱动器没有任何额外增益的情况下获得正常声级?

    在第二种情况下、您可以增大输入 PGA 增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用以下设置在 D 类扬声器上播放录制的 wav 文件:

    MIC 偏置= 3.3V
    MIC PGA 增益= 21dB
    LOL-SPK 放大器增益= 0dB
    扬声器放大器增益= 6dB (最小值)

    PCM 增益(音量控制寄存器)= 63db (在 alsamixer 上)

    在两种情况下都可以听到音调。 在录音时、移动扬声器放在非常靠近麦克风的位置。

    根据建议、在第2种情况下、我们将尝试增加 PGA 增益。 在较高 PGA 增益下、我们观察到的一个问题是获得了更多的背景噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是第一种情况的良好信号。

    很显然、如果您增加增益、它将增加输入拾取的所有信号(包括噪声)、因为您的源本身将它设为低电平(SNR 为低电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么方法可以减少噪声拾取?

    启用 AGC 是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thariq、

    今天是 TI 美国的假日。 彼得将在星期二回到你身边。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、AGC 的作用只是保持信号的动态、以便在信号突然降至阈值以下时不会产生太大的波动、换句话说、保持恒定的输出电平。

    如果源本身为低电平、则需要将其放大到编解码器外部、以获得更好的 SNR。